This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 无法检测到器件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541360/tusb4020bi-usb-cannot-be-detect-device

器件型号:TUSB4020BI


工具/软件:

您好、

我使用另一个集线器来验证测试。
如下图所示、测量 USB UP 端口的波形时、D+波形将从 H 变为 L、该功能正常、可以检测到 USB 闪存驱动器。

使用 TUSB4020BIPHPR 集线器进行分析、在插入 DUT 后、测量 USB UP 端口的波形、如下所示。 D+波形持续为 H、该功能异常、无法识别 USB 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      第 1 个波形与第 2 个波形之间有何区别? 什么是 x8 示例?

    好极了

    Brian