This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:需要 IBIS 模型

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540186/tcan1042hg-q1-require-ibis-model

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供上述器件的 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    请注意、TCAN1042HG-Q1 适用于任何其他 8 引脚 IBIS 模型。  

    因此、请参阅 TCAN1044-Q1 IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    对于 TCAN1044-Q1、Tx 和 Rx 需要反相模型。

    您共享的模型是同相的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    遗憾的是、这些模型表示器件信号完整性、就像 TXD/RXD 都高电平有效(在器件中未反相)的情况一样、我们不提供任何其他替代方案。

    如果由于控制器而需要反相逻辑、我建议在数字行为模型中插入反相器、或者在仿真的数字逻辑部分交换引脚方向/极性、谢谢。

    此致、

    Michael。