This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:关于 HD3SS3212 的 Pd 和 Tj 信息

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540798/hd3ss3212-about-the-pd-and-tj-information-on-hd3ss3212

器件型号:HD3SS3212


工具/软件:

尊敬的 AE:

    我们需要有关 Pd 和 Tj 信息的更多信息、能否分享我们的规范? 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    使用 Pd 常见问题解答中的 Tj/Tj 计算器、Pd 和 Tj 如下。 该值是在假设采用 10mA 连续电流的情况下计算的、因此会根据连续电流的不同而有所不同。

    Pd (max) 最大功率耗散   这是一种低功耗器件   MW 1.6
    TJ (max)   最高结温   客户使用最大贮存温度值、因为这些开关在正常运行期间不会大幅升温结温   ◦C 85.1.

    此致、
    Katy