工具/软件:
大家好、我看到 MCAN 中断(地址= h0824)和 中断寄存器(地址= h1050)寄存器中都存在一个 RF0N 位。 两者之间有什么区别? 确认 FIFO 0 后是否需要将两者都清零(设置为 1)? 我使用的是 TI 提供的驱动程序、它不在寄存器映射中包含 h0824 寄存器。 我知道这个驱动程序可能不是完美的,但它仍然关心我。
有人能帮我对数据表中有关 h0824 的以下段落进行解码吗?
“8.6.3 中断/诊断标志和使能标志寄存器:16'h0820/0824 和 16'h0830
该寄存器块提供器件的所有中断标志。 由于 M-CAN 中断标志 16'h0824 在 16'h1050 MCAN 寄存器说明一节中进行了描述、此处将显示该标志、但需要前往 16'h1050 进行说明。 16h'0830 是启用中断以触发 16'h0820 的中断。'
谢谢!
-迈克