This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:关于 PCA9536 的 Pd 和 Tj 规格

Guru**** 2910050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540797/pca9536-about-the-pd-and-tj-spec-on-pca9536

部件号:PCA9536
主题中讨论的其他器件:TCA9536TCA6424A

工具/软件:

尊敬的 AE:

    我们需要有关 Pd 和 Th 信息的更多信息、您能和我们分享规范吗? 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        我们需要有关 Pd 和 Tj 信息的更多信息、能否分享我们的规范? 谢谢!

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    本数据表中不包含 Tj 规格。 是否可以使用该器件的升级版本 — TCA9536? 对于此器件、Tj (max)= 150°C。  

    Pd — 我假设它是功率耗散。 没有 Pd 规格、因为它取决于 P0 至 P3 GPIO 引脚上的负载配置。 不同的应用通过 I/O 扩展器拉取/灌入不同大小的电流、这将影响 Pd。  

     对于 TCA6424A 的 PD 计算、该 e2e 评估相当不错。 如果有任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Tyler