This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:IOH 为<1mA 时的 VOH 值是什么

Guru**** 2866780 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV32E, AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530797/am26c32-what-is-the-voh-value-when-ioh-is-1ma

器件型号:AM26C32
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32、AM26C31、AM26LV32E

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 AM26C32/TPT4032 与 DSP 连接。

AM26C32 的 VOH 为 3.8V、在 TPT4032 中为 4.8V。 出于有竞争力的设计、他们使用两个电阻器来分压 VOH。

客户想知道 IOH 小于 1mA 时的 VOH 值是多少。 在数据表中、您可以看到、当 IOH 为 6mA 时、最小值为 3.8Vmin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有轨到轨输出;对于小输出电流、实际 VOH  将接近 5V

    若要与 3.3V 器件连接、应使用电平转换器、或使用 AM26LV32 (E)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 指出的、VOH 将轨到轨摆动(与竞争对手的器件一样)。 VOH 最大限值假定电流负载会降低 VOH。 在实际的客户应用中、负载是容性负载、从直流臂点测量时、负载应达到 Vcc。  

    使用电阻分压器可以降低开关频率、因为这会形成 RC 常数(我们的器件和竞争器件都是如此)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby 和 Ladisch,

    感谢您的答复。

    客户希望在相同 BOM 中将 TPT4031/TPT4032 与 AM26C31/AM26C32 进行转换。

    客户关心 AM26C32 和 MCU 之间的连接。 由于 MCU 为 3.3V。 因此、它们使用分压电阻器、让 5V 电压降至 3.3V 以用于 MCU。

    但客户会发现在使用我们的 AM26C32 时会发现这一点。 共模电压低于 TPT4032。 (min) 对于 AM26C32 和 TPT4032 均为 3.8V。

    对于该电阻的值、您是否有任何建议来使 AM26C32 和 TPT4032 与 MCU 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AM26C32 输出的实际驱动强度规格并不明确、在 PCN 之后的典型值会发生变化。

     TPT4032 和 AM26C32 的最大输出阻抗为 (5V−3.8V)/ 6mA = 200Ω。电阻分压器应使用比此大得多的值;2kΩ、+ 3.3kΩ 正常。 (但使用 1.8kΩ 的+ 3.6kΩ 时、输出接近 3.3V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以使用 AM26LV32E? 该器件支持 3.3V 电压、因此无需使用电阻分压器。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    AM26C32E 是 3.3V 电源、具有内部 ESD 保护功能。 但它的价格是 C32 的 3 倍。 客户可能会考虑将其用于需要小尺寸的新产品。 THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、

    客户希望再次确认其设计。 可以使用 C32 输出 1mA 电流(5V/5k Ω)、在此设计中使用 1.8k 和 3.6k 电阻器同时使用 TPT4032 和 AM26C32。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。