This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45 I/O 命名混淆

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540751/sn74lvc1t45-sn74lvc1t45-i-o-naming-confusion

器件型号:SN74LVC1T45


工具/软件:

SN74LVC1T45 上的电平转换方向可以通过其 DIR 引脚来控制。

表 4-1 将 VCCA 定义为 SYSTEM-1 电源电压输入、因此 A 定义为 I/O-1。

不过、在第 16 页的表 8-2 中、状态 4 表示 I/O-1 是输入、I/O-2 是在 DIR=LOW 时输出、并带有描述“系统 2 数据到系统 1“。

这是没有意义的,似乎是反向的。 如果方向是从 B 到 A、I/O 1 (A) 如何成为输入? 状态 1 也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个示例是错误的。

    对于所有'45 收发器、DIR=高电平是 A→B、DIR=低电平是 B→A