This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:请帮助检查眼图

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533329/ds110df111-please-help-to-check-the-eye-diagram

部件号:DS110DF111


工具/软件:

你好、团队。

您能帮助我们检查一下我们如何通过眼图吗?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    这是 SFP 端口的眼图吗?  客户是否调整了去加重功能?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是SFP 端口、狀況是用Retimer 打PRBS9出來的訊號有問題、測試眼圖fail、設定用一下表格去設定、但是眼圖有問題、請問這設定有問題嗎?還是需要再設定甚麼?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SFP 端口。 问题是、当使用重定时器来传输 PRBS9 模式时、生成的信号会出现问题、眼图测试失败。 使用下表应用了配置、但眼图仍然存在问题。 您能否帮助确认当前设置是否有问题、或者是否需要进行其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    请配置去加重和 VOD 以补偿 DS110DF111 和 SFP 端口之间的通道损耗。

    DS110DF111 和 SFP 端口之间的通道插入损耗是多少?  是测量单端信号还是差分信号?  对于默认的 600mV 设置、VOD 看起来为低电平。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试信号为差分信号。 测试设置不包括任何输入信号 — 它纯粹是由重定时器生成的 PRBS9 信号。
    请帮助确认以下命令是否正确:

    对于将去加重设置为–3.3dB:
    i2cset -y 12 0x18 0x54

    对于将 VOD 设置为 1300mV:
    i2cset -y 12 0x1b 0x2D 0x87

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    是的、这些设置看起来是正确的。  其他一些注意事项:

    • 您似乎正在使用所显示的命令配置两个不同的重定时器器件(不同的 I2C 地址)。
    • 请确保您是根据 0xFF 中的值选择所需的通道寄存器组

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们在自由运行 VCO 模式下使用 DS110DF111、配置为输出 PRBS9 图形。
    当前测得的数据速率为 10.58Gbps、但预期速率为 10.3125Gbps。
    是否需要进行任何进一步调整来校正数据速率或提高眼图性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    由于您使用的是自由运行的 VCO、因此预计标称 10.3125Gbps 数据速率会有一些误差。

    • 如数据表的编程序列中所述、您可以通过调整步骤 6 中设置的 VCO 电容器计数值来降低数据速率。
    • 去加重和 VOD 是需要在发送器侧调整的主要设置。  您是否符合目标眼罩要求?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    发出命令 i2cset -y 12 0x18 0x08 0x07 后、仍然无法实现 10.3125Gbps。
    是否有任何方法可以进一步微调?

    此外、在将 VOD 调整为 1300mVppd 并将去加重设置为–3.5dB 后、眼图高度和 Vp-p 仍然不足。
    当我将去加重功能增加到–12.0dB 时、眼图会进一步下降。
    非常感谢您的协助。 谢谢你。

    0x08 = 0x06 10.58Gbps

    0x08 = 0x07 10.379Gbps

    0x08 = 0x08 10.21Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    遗憾的是、没有办法可以进一步微调 VCO 速率。  自由运行的 VCO 并不用于提供精确的数据速率。  如果您需要 10.3125Gbps 的信号、则需要为重定时器提供输入信号。  您能否向重定时器提供 10.3125Gbps 的数据输入?

    几个问题:

    • DS110DF111 和 SFP 端口之间的插入损耗是多少?
    • 您尝试通过什么规格?  SFF-8418?
    • 我对您的示波器捕获有点困惑。  之前的示波器捕获显示为~1.5Vpp、但该捕获显示为~413mVpp。  这些捕获之间有什么区别?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    仍需测量 DS110DF111 和 SFP 端口之间的插入损耗。

    我们将根据以太网 IEEE 802.3 规范进行测试、其中包括:

    眼罩测试

    抖动测试

    电压测试

    上升时间和下降时间测试

    抖动容差测试

    我们不知道波形测量之间为什么存在差异。 显示大约 1.5Vpp 的结果似乎更准确。 调整 VOD 和去加重没有改善信号。

    还有一个问题:
    如果存在有效的输入信号、是否仍然可以调整 VOD 和去加重设置?
    目前、我们正在尝试通过 I2C 对其进行配置、但写入命令无法正常工作。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    SFP+的电气标准由 SFF-8418 定义。  我相信这就是您的测试目标。

    我们不知道为什么波形测量值之间存在差异。 显示大约 1.5Vpp 的结果似乎更准确。 调整 VOD 和去加重没有改善信号。

    您的测试设置似乎有些异常。  信号 VOD 应与您的 VOD 设置和去加重设置相关。

    如果存在有效的输入信号、是否仍然可以调整 VOD 和去加重设置?
    目前、我们正在尝试通过 I2C 对其进行配置、但写入命令无法正常工作。

    是的、重定时器通常采用这种工作方式。  如果您在配置方面遇到挑战、您可以尝试复位通道寄存器 (0x00[2]=1)、然后配置 VOD /去加重、以确保不会发生任何其他寄存器冲突而导致问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Drew Miller:

    我尝试将寄存器 0x00 设置为 0x01、但仍然无法对去加重寄存器 (0x15) 进行写入。
    以下是我使用的命令:

    # i2cset -y 12 0x18 0x00 0x01
    # i2cget -y 12 0x18 0x00
    0x01
    # i2cset -y 12 0x15 0x18 0x41
    # i2cget -y 12 0x18
    0x00


    即使将 0x00 设置为 0x01、寄存器 0x15 仍读回为 0x00。
    您能帮助检查为什么未成功写入该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    您是否使用全局寄存器 0xFF 来选择通道寄存器组?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Drew Miller:

    我还观察到、I²C 地址 0x19 和 0x1B 处的器件返回 0xFF = 0x40、这似乎是无效或意外的默认值。 我计划在使用前重置并显式配置这些内容。

    请告诉我、切换寄存器组时是否需要注意任何其他预防措施。

    # i2cget -y 12 0x18 0xff→0x00
    # i2cget -y 12 0x19 0xff→0x40
    # i2cget -y 12 0x1a 0xff→0x00
    # i2cget -y 12 0x1b 0xff→0x40

    当前通道配置如下:
    通道 A:
    i2cset -y 12 0x19 0xff 0x01
    i2cset -y 12 0x1b 0xff 0x01
    通道 B:
    i2cset -y 12 0x18 0xff 0x02
    i2cset -y 12 0x1a 0xff 0x02

    如图所示、MAC 正在发送 10Gbps 信号;但是、重定时器似乎不会产生任何输出。 这可能是由于重定时器设置的配置错误导致的、还是有其他潜在原因需要考虑? 此外、如果通道 A 未能检测到有效输入信号、通道 B 是否仍能够独立实现 CDR 锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望您做得好。
    只是想善意地跟进、看看您是否有机会查看我之前的消息。
    如果方便、我非常感谢您的反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还观察到、I²C 地址 0x19 和 0x1B 处的器件返回 0xFF = 0x40、这似乎是无效或意外的默认值。 我计划在使用前重置并显式配置这些内容。

    请告诉我、切换寄存器组时是否需要注意任何其他预防措施。

    # i2cget -y 12 0x18 0xff→0x00
    # i2cget -y 12 0x19 0xff→0x40
    # i2cget -y 12 0x1a 0xff→0x00
    # i2cget -y 12 0x1b 0xff→0x40

    当前通道配置如下:
    通道 A:
    i2cset -y 12 0x19 0xff 0x01
    i2cset -y 12 0x1b 0xff 0x01
    通道 B:
    i2cset -y 12 0x18 0xff 0x02
    i2cset -y 12 0x1a 0xff 0x02

    如图所示、MAC 正在发送 10Gbps 信号;但是、重定时器似乎不会产生任何输出。 这可能是由于重定时器设置的配置错误导致的、还是有其他潜在原因需要考虑? 此外、如果通道 A 未能检测到有效输入信号、通道 B 是否仍能够独立实现 CDR 锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    为延迟道歉、明天可以回复您、提供更多详细信息。

    关于您的图:

    • CHA 和 CHB 上的 CDR 锁定是独立的
    • 您是否检查了重定时器寄存器以查看通道是否具有 CDR 锁定?
    • 您的图表显示了 10GBase-KR。  您是否禁用了链路训练和自动协商功能?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     抛光英语版

    基于方框图的通道配置:

    1. 选择通道 通过写入 0xFF:

     通道 A
    i2cset -y 12 0x19 0xFF 0x01
    i2cset -y 12 0x1B 0xFF 0x01
    CH B  

    i2cset -y 12 0x18 0xFF 0x02
    i2cset -y 12 0x1A 0xFF 0x02

    读取 0x02。 位 3 = CDR 锁定、位 4 = 眼图/锁定。
    Re‑验证 在每次读取后 0xFF 复位为 0x00。
    当前所有通道都读取 0x00、表示 CDR 尚未锁定。

    MAC 正在输出干净的 10Gbps 信号、但重定时器仍然无法实现 CDR 锁定。、


       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kidd:

    默认情况下、该器件将锁定到 10.3125Gbps 的数据。  获取 CDR 锁定到干净的 10G 信号通常不是一个问题。

    几个问题:

    • 在检查 CDR 状态之前、您是否执行任何额外的寄存器配置?
      • 您可以尝试通过设置通道寄存器 0x00[2]= 1b1 来复位通道寄存器组。
    • 重定时器是否显示信号检测?

    谢谢、

    Drew