This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:SQI 值始终处于级别 2。 需要帮助了解原因

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538864/dp83tc814s-q1-sqi-value-is-always-at-level-2-need-help-to-understand-the-cause

器件型号:DP83TC814S-Q1


工具/软件:

你好  

尽管介质转换器/返工件会发生变化、但我始终会得到 SQI 值为 2。  

1.配备 Technica 介质转换器和 1m 线束  

2.即使缩短/直接与外接连接器连接后,SQI 级别在 2 级相同

请告诉我如何调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhyan:

    我们可以先检查基本项目详细信息。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的答复。 下面是我的回应。  

    1.原理图  

    2、不是,我不遵循以上规定的 TDR 程序。 我已经通过介质转换器将 PHY 连接到 Raspberry PI。 在读取 SQI 值时、我会读取 Raspberry 上的 ping。  

    谢谢你

    Dhyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Evan Su 

    您好、 Dhyan Mothukuri 

    因为我们需要分享原理图等、让我们通过电子邮件继续

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    理解、我们将其移至电子邮件。

    此致、

    Evan Su