This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:此项目是否已由 GD4 测试服务进行测试?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538498/am26c31m-have-this-item-been-tested-by-gd4-test-service

器件型号:AM26C31M


工具/软件:

我联系您询问有关 p/n 5962-9163901Q2A 的问题  

我们的客户要求我们调查贵公司是否使用 GD4 测试服务对此项目进行基于 GIDEP 的测试。

首先、我之前联系过贵公司的 CS、他们建议我向 E2E 咨询。   

请告知我此商品是否已通过 GD4 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaito:

    我需要联系我们的高可靠性团队、看看他们是否知道这个问题的答案。  

    当我听到您的声音时、我会试着回复您。 (他们有时要求我多次询问,如果我没有尽快回复您,请随时再次发布更新)

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您就此问题作出的答复。

    适当注意。 当您听到相关团队的反馈后、如果您能尽快告诉我、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaito:

    我仍在尝试对此进行研究。 到目前为止、这个人告诉我、他们认为我们不会使用 GD4 等第三方承包商自行收集数据(并在出现任何可靠性问题时向 GIDEP 报告)。

    我仍在等待其他团队成员的确认。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaito、

    我得到了回复。 我们不使用 GD4 作为分包商。 该器件由 TI 内部进行测试。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复和亲切的支持!

    适当注意。 这将非常有帮助。  

    - Kaito