This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:使用 THVD1450DR 时的输出信号失真

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538589/thvd1450-output-signal-distortion-when-using-thvd1450dr

部件号:THVD1450


工具/软件:

我们目前正在评估 THVD1450DR 以替代 ADM1485JRZ、并在传输测试期间观察到波形行为。
使用 THVD1450DR 时、我们注意到 A/B 差分输出上存在明显的过冲和下冲、这引发了对信号完整性的担忧。

根据我们的初步分析、我们怀疑以下潜在原因:

  • THVD1450DR 的强大驱动器强度可能会因端接或变压器特性不匹配而导致信号反射。

  • 由于变压器 (TF1) 的漏电感或频率响应受限、可能导致该问题。

  • 现有的 100Ω 端接可能与差分阻抗不匹配、或者单侧端接可能不足。

  • 差分对布线不当或返回路径不良等 PCB 布局不匹配可能会使影响恶化。

  • 测量方法(标准探头设置)也可能会夸大因探头电感而产生的振铃。

我们非常感谢您对这些观察结果的反馈以及您可能建议的任何其他注意事项。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538589/thvd1450-output-signal-distortion-when-using-thvd1450dr
    • THVD1450DR 的强大驱动器强度可能会因端接或变压器特性不匹配而导致信号反射。

    • 由于变压器 (TF1) 的漏电感或频率响应受限、可能导致该问题。

    • 现有的 100Ω 端接可能与差分阻抗不匹配、或者单侧端接可能不足。

    • 差分对布线不当或返回路径不良等 PCB 布局不匹配可能会使影响恶化。

    • 测量方法(标准探头设置)也可能会夸大因探头电感而产生的振铃。

    [/报价]

    我同意所说的一切都是可能出现的振铃问题。 我看到 COMP 器件与我们器件之间的主要区别在于我们器件上的压摆率更快、这会产生不同的频率响应。 COMP 的典型上升/下降时间为 8ns、而我们的上升/下降时间为 2ns、因此在边沿速率转换期间会有更多的能量。 这可能会对使用的变压器产生影响、因为它看起来频率更高、变压器可能会尝试抵抗更多的干扰(由于它的电感)。

    您还可以尝试并联放置一个差分电容器(您只需将其焊接在 100 欧姆终端电阻器的顶部)、这有助于消除振铃、因为这会减慢边沿速率。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    因此在边沿速率转换期间会有更多的能量。 [/报价]

    该问题是否与我们当前使用的脉冲变压器 (TF1) 的特性与 THVD1450DR 的高压摆率不匹配有关?
    将变压器替换为更适合更高边沿速率的变压器是否有助于减少振铃?

    您还可以尝试并联放置一个差分电容器(您可以将其焊接在 100 欧姆端接电阻器的顶部)、这有助于消除振铃、因为这会减慢边沿速率。  [/报价]

    关于与 100Ω 终端电阻并联放置的差分电容器:
    在我们的设计中、100Ω 终端电阻器位于驱动器(发送)侧和传输线路的远端。
    我们应该将电容器放在哪一侧、才能有效地抑制在驱动器输出端观察到的过冲/下冲?

    您能否为该差分电容器建议合适的电容值范围? 这将有助于指导我们的测试。

    作为 THVD1450DR 的一种可能替代方案、是否有具有与 ADM1485JRZ 相似的特性且引脚兼容的 TI 器件?

    谢谢、

    Conor

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否与我们当前使用的脉冲变压器 (TF1) 的特性与 THVD1450DR 的高压摆率不匹配有关?
    将变压器替换为更适合更高边沿速率的变压器是否有助于减少振铃?[/报价]

    如果您更换变压器、可能会有所不同。 我将变压器想象成一个电感器、电感器会有某个频率想要抵抗频率的变化。 不过、我认为尝试添加差分电容可能更容易修改。  

    在我们的设计中、100Ω 终端电阻器位于驱动器(发送)侧和传输线路的远端。

    RS485 收发器是否在发送和接收之间切换? 或者、该发送侧是否仅发送、而不是充当接收器节点? 通常、当节点可以/将从发送器切换到接收器时、我们会告诉客户在两侧放置电阻器。 如果一个节点始终发送、而一个节点始终接收信号、则通常只在接收器节点上放置终端电阻器即可获得更好的信号质量。

     不过、在示波器截图中、即使使用驱动器侧的端接电阻器、信号输出摆幅看起来也很好。

    您能否为该差分电容器建议适当的电容值范围? 这将有助于指导我们的测试。

    我会对此进行一些实验。 这是一种平衡行为。 如果您放置的电容过大、则最大信号速率和可以通信的距离会缩短、这样您就不会疯狂增加过多电容。

    我可能从 100pF 或 200pF 开始。 看到过冲是否减弱。 如果不是、则添加另一个 100pF 或 200pF 并重复上述操作。 发送您需要支持的最快交替字节 (0b0101 或 0b1010)、以查看位周期是否被添加的 CAP 过度压缩。  

    作为 THVD1450DR 的可能替代方案、是否有一个具有与 ADM1485JRZ 相似特性且引脚兼容的 TI 器件?

    https://www.ti.com/product-category/interface/rs-485-rs-422-收发器/products.html#993=1&994=1&1065=Half&976max=30%3B35&0nom=5%3B5&

    I Filtered 基于半双工、最小数据速率 30Mbps 至最大 35Mbps、其中 Vcc=5V、1 个发送器/1 个接收器

    SNx5ALS176x 应该是合适的系列。  

    或者、您也可以告诉我您需要支持的最大数据速率、我们可以尝试达到该速率、而不是 30Mbps。  

    - Bobby

    [/quote]