This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:SN65HVD1471D 支持半双工 RS - 485 通信

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540701/sn65hvd1471-sn65hvd1471d-support-half-duplex-rs-485-communication

器件型号:SN65HVD1471


工具/软件:

你(们)好

我们在 RS RS-485 总线中使用 SN65HVD1471D、我们将在该总线中运行该器件 半双工模式 (TX 和 RX 使用同一个差分对)。 我们在外部对进行了短路 Y 转 A z 至 B 以创建共享总线线路。

我们能够做到 传输数据成功 、但是 在 R 引脚上未接收到数据 。 我们怀疑缺少 DE/RE 引脚会妨碍在接收期间正确禁用驱动器。

请您证实一下 SN65HVD1471D 支持半双工模式 单位阶跃响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimple:

    如果您尝试从驱动器切换到接收器、它将不起作用、因为当驱动器想要接收信号时、如果没有 DE/RE 引脚、驱动器将始终处于活动状态以禁用驱动器。  

    如果您需要支持半双工模式、则需要使用 DE/RE 引脚将电路板与其他器件重新拔插。  

    - Bobby