This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD36C:1Gbps 以太网应用

Guru**** 2769495 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD36C, ESD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540588/tsd36c-1-gbps-ethernet-application

器件型号:TSD36C
主题中讨论的其他器件: ESD801

工具/软件:

尊敬的专家:

 我想确认 TSD36CDYFR 器件。 该 TVS 二极管是否可用于 1Gbp 以太网应用?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    TSD36C 将无法支持 1Gbps 以太网、因为其电容过高、在这些速度下会导致信号损失。

    我会推荐 ESD801。 它的工作电压为 36V(就像 TSD36C 一样)、但电容为 0.3pF、可以轻松支持 1Gbps 信号传输。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的指导。

    此致、
    阿奇·A·