This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:AM26LV32

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540272/am26lv32-am26lv32

器件型号:AM26LV32
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV31

工具/软件:

您好:

1.AM26LV32 是否 支持热插入?

2.发生的情况是信号已连接,但设备没有电源?

3.关于 AM26LV31 的相同问题。

谢谢、

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值所示、两个器件的所有输入都具有过压容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“662527" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540272/am26lv32-am26lv32  AM26LV32 是否支持热插入?

    该器件本质上只是一个接收器、因此您唯一需要担心的是最初进行连接时它可能出现的瞬态。 只要 A/B 引脚没有检测到超出其绝对最大额定值的电压、它应该是可以的。 此器件的绝对最大值为+/–12V、在大多数情况下应该足够宽。  

    为了使其更“热插拔“友好、我建议在 G/G#引脚上放置一个 RC 电路、以在几毫秒后启用器件(我认为热插入事件持续数百微秒,因此您只需选择一个大于热插入时间的值)。

    热插入的另一个重要因素是建立连接的方式。 理想情况下、应该首先接触 GND、然后接触 Vcc、然后接触信号线。 下面的应用手册介绍了热插拔技巧。

    https://www.ti.com/lit/an/slla107/slla107.pdf?ts = 1752609262658&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    [quote userid=“662527" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540272/am26lv32-am26lv32 发生的情况是信号已连接、但器件未通电?

    它不会断开、但最终可能会出现一些泄漏电流。 一些泄漏可能会到达 Vcc 电源轨。  

    [quote userid=“662527" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540272/am26lv32-am26lv32 关于 AM26LV31 的相同问题。

    与上面的注释相同、但此器件是一个驱动程序、因此更重要的是要确保 G/G#引脚将器件保持在禁用状态、直到器件完全导通。  

    在所有系统中、当由于插入次级板上的寄生电容充电而发生热插入事件时、总线上会出现某种窄干扰。  

    - Bobby