This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:ICS 开始失败

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540341/tmuxhs4412-ics-starting-to-fail

器件型号:TMUXHS4412


工具/软件:

我试图回复我的旧帖子,但我得到的错误“您的发布频率已超过允许的费率。 请等待 1 分钟再发帖。“

我只能创建一个新问题来回答我之前的讨论。

亲爱的凯蒂、

非常感谢您的答复。
遗憾的是、它用于测量信号的示波器是来自客户端的简单示波器 50MHz 1GSa/s、因此我们也没有更多有关 LVDS 信号的信息、例如工作频率。

毫无疑问、TMUXHS4412 可以处理 2.4V 的最大信号电压、峰峰值为 1.8V、对吗? 也就是说、如果信号的峰峰值为 1.8V、则它可以支持的最大共模值为 1.5V、正确吗?

祝您一切顺利!“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    以下是差分 IO 引脚和共模电压的规格。

    您能否澄清一下以下表述的含义?

    [报价 userid=“422995" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540341/tmuxhs4412-ics-starting-to-fail ]TMUXHS4412 可处理 2.4V 的最大信号电压、峰峰值为 1.8V [/报价]

    谢谢、

    Katy