This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:每个差分传输线路的特征阻抗

Guru**** 3024290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544805/ds90lv011a-characteristic-impedance-of-each-differential-transmission-line

器件型号:DS90LV011A
主题中讨论的其他器件: DS90LV012A

工具/软件:

DAER 团队、

客户使用 DS90LV011A(驱动器)和 DS90LV012A(接收器)进行 LVDS 传输。
DS90LV011A 有三个部分与 DS90LV012A。 电源板、板对板连接器和控制板。
每个差分传输线路的特性阻抗为总 100Ω、或者每个部分为 100Ω?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:  

    特性阻抗 (Zo) 是整个传输线路的属性、可以描述其任何部分。 把它想象成具有恒定流速的水管的厚度。 如果您将管道的任何部分切割成两半、横截面将具有相同的厚度、无论您在何处切割。 如果管道的部分厚度不同、水的流速将会受到干扰(即反射)。 传输线路也适用同样的原理。 LVDS 传输任何部分的等效电路模型(包含 L、R 和 C 因式分解)都应等于 100 欧姆、包括总端接电阻。 其中“阻抗匹配“一词来自这里、旨在确保没有信号反射。 由于您只需在接收器处端接传输线路、因此此电路只需要一个 100 Ω 电阻器。 如果您想详细了解影响传输线路阻抗的因素、本应用手册提供了一些插图和公式、可提供更清晰的图片: AN-806 数据传输线路及其特性(修订版 A) 

    此致、

    马特