This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:LVDS 的 SSC 功能

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544708/ds90uh948-q1-ssc-function-for-lvds

器件型号:DS90UH948-Q1


工具/软件:

Tier1:天马  OEM:VW

您好的团队、

我的客户想知道如何提高 948 LVDS 布线的 EMI 性能、因为这种布线的 EMI 规格不符合要求。

他们想知道 941-948 配置、如果 SOC 支持扩频、948 LVDS 是否有一些改进?

此致

粉仓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    他们想知道 941-948 配置、如果 SOC 支持展频、948 LVDS 是否有一些改进?

    如果 EMI 源为 x948、则 x941 输入上的展频不会提高 x948 EMI 性能。 DSI 输入重定时并转换为 FPD-Link、然后重定时并转换为 OLDI LVDS。 重定时可防止上一个链路的 SSC 影响下一个输出。  

    请提供以下信息以获得更好的支持:

    • 您能否在 x948 出现故障时共享 EMI 数据?  
      • 故障频率是否是 PCLK 奈奎斯特频率的倍数?
    • 您是否尝试过以不同的 PCLK 频率运行、看看 EMI 故障是否与 PCLK 有关?
    • 请分享原理图和布局(首选 Altium 文件、接受 pdf 作为替代文件)

    我随附了我们的 EMI/EMC 性能布局详细指南、将向您介绍我们的所有建议。 请随时与客户分享。

    e2e.ti.com/.../FPD_2D00_Link_5F00_EMI_5F00_EMC-Optimization-_2800_1_2900_.pptx

    谢谢、

    Ragav Subramanian