This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2847-Q1:未使用引脚的连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN2847-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544855/tcan2847-q1-connections-for-unused-pins

器件型号:TCAN2847-Q1


工具/软件:

团队好 — 对于 TCAN2847-Q1、我们应该如何连接没有使用的引脚。 下面的列表列出了我们不确定将要使用的引脚、但将来可能需要使用的引脚。

  • VEXCC
  • VEXMON
  • VEXCTRL
  • LIMP
  • VHSS
  • HSS1–HSS1
  • GFO
  • nINT
  • 软件
  • WAKE1 - WAKE3

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    请参阅以下内容:

    • VEXCC
      • 可保持悬空
    • VEXMON
      • 短接至 VSUP - VSUP 和 VEXMON 之间没有电阻器(如果最终使用 VEXCC,则需要电阻器)
    • VEXCTRL
      • 可保持悬空
    • LIMP
      • 可保持悬空
    • VHSS
      • 这仅为 HSS 模块提供源电压 — 如果您不使用 HSS 模块,实际上并不需要使用 — 但一般来说,我仍然建议您将其短接至 VSUP、并在靠近引脚的位置添加一个 100nF 电容器接地 — 以便他们可以稍后使用 HSS 模块 — 此外,我也没有看到任何即使他们不使用 HSS 输出也不连接 VHSS 的应用、只是与配合使用 我们实验室中的电路板我知道您可以让其悬空而不会遇到很多问题、但最好还是将其短接至 VSUP
    • HSS1–HSS4
      • 可在未使用时保持悬空
    • GFO
      • 如果未使用、可保持悬空
    • nINT
      • 如果未使用、可保持悬空
    • 软件
      • 可以保持悬空 — 但我建议通过电阻下拉至地。 这实际上是一个调试引脚、您可以将其拉高以由于错过看门狗而关闭操作、这在开发过程中非常有帮助。因此、我可以使用下拉电阻器和一种简单的方法来连接高电平信号(相对于 VCC1 为高电平)、从而使器件处于更友好的开发状态 (看门狗通常是我建议在系统中实现的最后一项功能,因为它会影响器件上的大多数其他功能-最好先让其他所有功能正常工作)。  
    • WAKE1 - WAKE3
      • 如果未使用、则连接至 GND — 它有助于防止寄生唤醒。  

    请告诉我,如果你有任何其他需要,我会看到我能做什么!

    此致、

    Parker Dodson