This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:关于:DS90LV012ATMF/NOPB 的热性能数据

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537280/ds90lv012a-re-thermal-data-of-ds90lv012atmf-nopb

器件型号:DS90LV012A


工具/软件:

您好、

我计划在我们的新硬件设计中使用 Infineon 器件型号 DS90LV012ATMF/NOPB。 θJC、在查看数据表后、我无法找到特定的热特性、例如结温 (Tj)、热阻值 (R θ、Ψ θJB)。

为了继续进行适当的热分析、您能否在方便时尽早提供此器件的建议热数据值?

谢谢您、

Niranjan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我已向我们的热建模团队提交了申请 — 这些申请通常需要长达 2 周的时间才能完成。 我会在收到模型时更新您。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、


    很抱歉、我们过去了两周几天、非常感谢您的耐心等待、但我下面列出了热参数:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 175.2.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 80.1
    结果 — θ JB(标准数据表值) 43.5
    结果 — psi JT(标准数据表值) 15.3.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 43.1.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    此致、

    Parker Dodson