This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:差分和同轴接口应用

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TMUXHS4412EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544248/tmuxhs4412-differential-and-coaxial-interface-applications

器件型号:TMUXHS4412


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个应用电路、该电路使用 TMUXHS4412 来选择串行器 HB983W 的 FPD-LINKIV 输出链路上的开关、因此该输出可以自由选择使用同轴接口或差分接口。 但是、 同轴和差分应用负端的交流电容不同、差分交流电容为 0.1uF、同轴交流电容为 47nF。

因此、为了与差分和同轴应用兼容、我在 TMUX1044 的输入端串联了一个 0.1uF 电容器、在从输出引脚到同轴接口的负极处串联了另一个 0.1uF 电容器。 这样、负极链路上的总电容为 0.05uF、接近 47nF、偏差约为 6%。 然后我没有添加任何偏置电压、因为我不确定向负极添加偏置电压是否可行。 请帮助您回顾一下、此类应用电路能否使同轴链路正常工作? 是否存在任何风险或问题?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaomeng:  

    设置在我看来是正确的。6%的优惠应该没问题。 通常、这些标准无论如何都会考虑±10%的误差。
    不过、对于类似这样的更独特设置、我建议在将其推进评估之前在 TMUXHS4412EVM 上进行评估。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    感谢您的快速回答、我理解。