This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:差分和同轴接口应用

Guru**** 3024470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544236/tmuxhs4212-differential-and-coaxial-interface-applications

器件型号:TMUXHS4212


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个应用电路、该电路使用 TMUXHS4212 来选择串行器 MAX96855 的 GMSL2 输出链路上的开关、从而使输出可自由选择使用同轴电缆接口或差分接口。 然而、MAX96855 的 PIN 端口设计有点非常规。 其差分正极和同轴正极不在同一 PIN 引脚上、而是相反、如以下屏幕截图所示:

这意味着、设计 TMUX4212 电路时(下面的屏幕截图是我设计的 TMUX4212 电路)、需要使用同轴链路时、开关切换到同轴接口、同轴线路的正极需要连接到 TMUX4212 的输入 A0n 或 A1n、然后通过输出 B0n 或 B1n 连接到同轴接口、 同轴线的负极需要连接到 AXP/Bxp 引脚。 这与 TMUX4212 定义的引脚正极和负极相反。 此类应用能否正常工作? 会有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhaomeng,

    命名只是一种惯例、但实际上、这些是对称无源路径、在导通时将充当一些电阻和一些电容。 因此、您可以真正输入任何所需的信号、只要它不违反数据表规范即可。 因此切换极性就可以了!

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:  

    感谢您的快速回答、我理解。