This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:信号检测

Guru**** 3024470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543959/ds280br810-signal-detect

器件型号:DS280BR810


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

问题 1

DS280BR810 具有 8 通道、但该 信号检测寄存器只有 1 位。

在 RX 输入端检测到所有 8 通道信号或通过 1 通道信号(其他通道无信号)置位时、哪个行为是正确的?

问题 2

我想获取 DS280BR810 编程指南。

我在产品页面上提出了申请、但此状态为待处理。

TI 接受后、是否可以获取此文档?

DS280BR810 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    1.您所指的寄存器 0x01 是通道寄存器。 通道寄存器用于控制特定器件通道。 每个通道都有自己的信号检测寄存器、其中位 7 指示是否检测到信号。  

    2.是的,一旦您获得批准,您就可以访问设备的编程指南。 我可以在内部进行检查、以了解为什么审批仍在等待中。

    此致、

    GREG