This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:指定 ISO 7637 ISO 脉冲瞬态 Vtrans 的上下文

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544051/tcan1164-q1-context-of-specifying-iso-7637-iso-pulse-transients-vtrans

器件型号:TCAN1164-Q1


工具/软件:

您好、

通常、在电源线上执行脉冲 1 等。 在 TCAN1164-Q1 数据表中、CAN 通信线路到 GND、VSUP 之间的脉冲 1、脉冲 2、脉冲 3a、脉冲 3b 的额定值为。

您能解释一下它的含义吗?  

是否相对于 GND 和 CAN 线路(以及)以及 VSUP 和 CAN 线路施加脉冲? 如果是、这样做的目的是什么?

谢谢、

Sri Viswa.