This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:悬空/无连接 DB+/DB-

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544135/tmuxhs221-floating-no-connect-db-db-

器件型号:TMUXHS221


工具/软件:

在另一篇文章 (TMUXHS221:用于 PCIe REF CLK 应用的 TMUXHS221) 中确认、DA+和 DA-可以使用悬空/无连接。 我想知道、是否浮动/未连接 DB+和 DB-正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    是的、这同样适用于 DB+/-

    谢谢、
    Rami