This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:在 4 通道串行器中使用 3 通道

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542403/sn65lvds93-using-3-channel-in-4-channel-serialiser

器件型号:SN65LVDS93


工具/软件:

我们将 在设计中使用 sn65lvds93dgg。 我们计划仅使用 3 通道、而不是 4 通道。  我们可以使用它。 我们是否需要通过上拉电阻端接输入、以及需要配置的任何寄存器以及需要为 3 通道使用的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    您能否提供您计划使用此 LVDS 器件的串行器/解串器器件?  

    谢谢
    蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划将串行器/解串器发送器  sn65lvds93dgg 用于显示应用。 如果我们使用 4 通道而不是 3 通道、会有任何优势/好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    使用 3 通道可降低功耗、而使用 4 通道可支持更高的分辨率。  
    由于您计划将其用于显示应用、建议检查显示分辨率要求。

    您能否提供您的显示规格以获得更准确的建议?

    谢谢
    蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honey:

    感谢您的答复。

    我的第一个问题是、我们可以将 4 通道 LVDS 发送器用作 3 通道 LVDS 发送器吗? 如果是、我们是否需要端接输入、或者是否可以在处理器中配置为下拉或上拉。 正在等待您的答复。

    另一个是关于 4 通道的优势。 我们的显示规格是 具有 LED 背光的 10.4 英寸 SVGA LCD 面板。 LCD 支持 800 x 600 SVGA 模式、并且可以显示 16.7M/262K 颜色。

    此致、

    Arun D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    1.可以,您可以将其用作 3 通道设备。 未使用的位应保持悬空状态。  
    有关基于连接类型的更多信息、请参阅 AN-1108 通道链路 PCB 和互连设计指南(修订版 A) 文档。  

    2.根据您的显示配置,建议使用 4 通道,因为 16.7M 颜色表示每像素 24 位,而 262K 则表示每像素 18 位。
    此外、3 通道将仅提供 21 位数据位。  

    谢谢
    蜂蜜