This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:2K 可以显示、但 4K CAN&'t

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536730/sn75dp139-2k-can-display-but-4k-can-t

器件型号:SN75DP139


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在其系统中使用的是 SN75DP139、但发现它无法显示为 4K、但可以显示为 2k。 原理图是 e2e.ti.com/.../20250707_5F00_DMS_2D00_BC36_5F00_HDMI_5F00_DP139.pdf

您是否可以帮助检查从 2k 更改为 4K 时是否需要任何配置? 或者设置为 4K 时是否有任何硬件配置?

您可以帮助查看原理图吗?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    DP139 支持 HDMI 1.4。 HDMI 1.4 最多可支持 4K30、因此 4K60 无法正常工作。 DP139 上没有任何用于输出 4K 的硬件配置。 客户是否将源正确配置为输出 4K30? 此外、客户是否运行 SI 测试? 如果是、测试的结果是什么?测试的视频计时是多少?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。 客户测试的是 4K@30 和 2k@30。  

    客户是否正确配置源以输出 4K30?

    我是否可以询问如何验证?

    此外、客户是否运行 SI 测试?

    无 SI 测试。

    因此、当客户从 2k@30 更 改为 4K@20 时、 他们唯一需要做的配置是在源端、对吧? 转接驱动器本身无需更多配置?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    客户应能够测量时钟通道上的 297MHz 信号。 不需要在转接驱动器上进行其他配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    谢谢! 我将要求客户探测 CLK 信号。

    原理图是否有任何问题? 您能帮助进行审核吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    原理图上没有显著的内容。 如果客户能够输出 2K、则不会出现问题。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。

    您能帮助检查扼流圈 BW 在这里是否正常吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    请将 CMC 上的数据表发送给我。 原理图未指定使用哪个 CMC。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    明天会发送给您。 您能否帮助检查 CLK 和数据线上该扼流圈的最小带宽是多少?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    我们建议将每通道 HDMI 1.4b 可支持的最大带宽的奈奎斯特频率提高三倍、以实现截止频率。 这将是 9GHz。 时钟通道无关紧要。 如果他们发现 CMC 是个问题、他们可以尝试用 0 欧姆电阻器替换它们、看看是否有任何显示器。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。  

    1、SN75DP139 是否可以支持 4096*2160@ 30Hz ? 我注意到 HDMI1.4b 仅支持 4096*2160@24Hz、DP139 支持 HDMI1.4b、您能帮您再次确认吗? 数据表中 4K 的含义是什么?

    2、客户测试 SI 在 3840*2160@30Hz,压摆率太慢。 添加了 R391~R394 将提高压摆率 、但过冲失败。 您能否帮助确认如何调整? 在 DS 中、我注意到 SRC 和 I2C EN 和 Vsadj 引脚可以对其进行调整。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    HDMI1.4b 可支持高达 4K30 的速率。 4K 的含义为 4096 像素。  
    DP139 中的 I2C 模式为只读、没有任何控制寄存器。 我建议降低 Vsadj 电阻器来增加摆幅、以便在 SI 测试失败时看看这样是否会改善过冲、因为在数据路径中添加额外的电阻导致信号过冲。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。

    客户已对 3840*2160@30Hz (4K) 进行 SI 测试、结果显示 D0 掩码测试失败。 您能帮助检查如何优化眼图吗?

    原理图更新:SRC=LOW、I2C_EN=HI、R391~R394=169Ohm。

      

    e2e.ti.com/.../5228.20250707_5F00_DMS_2D00_BC36_5F00_HDMI_5F00_DP139.pdf

    CMC 扼流圈参数:

    布局:

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    更换电阻器之前、遮罩测试是否失败? 否则、我建议将其替换为 0 欧姆电阻器并再次运行掩模测试。 此外、您能否向我发送有关此案例的完整 SI 报告、以及电阻器何时替换为 0 欧姆?  

    最后、根据规范、CMC 看起来正常。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我可以问为什么客户需要更改为 0 欧姆、而不是 NL?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我误会了标签。 请运行测试 NL。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的快速答复。

    您能帮助解释为什么 端子电阻器应该是 NL 而不是 169Ohm 吗? 它会影响哪些绩效?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些电阻器的放置是为了延长数据上升时间、而不是由于端接。 在差分通道上使用此类电阻器会影响信号完整性、如眼罩测试所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    附件是 169Ohm 的完整 SI 结果。 移除 169Ohm 后、抖动更严重、测试也失败、因此客户测试 w/169Ohm。 您能否帮助提供一些有关如何改进面罩测试的建议?

    这是否由布局布线阻抗引起? 客户布局阻抗为 100 Ω、但 在通过 SI 测试的其他项目中为 85 Ω。 在之前的 E2E 讨论中、我们建议使用 100 Ω:(5) SN75DP139:用于 SN75DP139 输入和输出的阻抗(?Ω)-接口 — 内部论坛-接口 — 内部- TI E2E 支持论坛

     e2e.ti.com/.../4096_5F00_t09_5F00_169_5F00_src_5F00_low.7z 

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、  

    请让客户向我们发送布局文件、以便我们可以看到差分对的布线长度。  
    我们担心是否存在过多的布线长度失配、以至于它会在眼图上显示为抖动、而电阻器会通过相互奇怪的上拉电阻来补偿这种情况。  
    此外、我们想知道输出布线长度是多少、因为在转接驱动器之后似乎有太多的损耗导致眼罩出现故障。  
    最后、客户是否尝试过使用 SRC 引脚来控制边沿速率、而不是使用电阻器?


    此致、
    j