This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:测试问题

Guru**** 3024410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue

部件号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TUSB321、

工具/软件:

您好、

对于我当前的设计、TUSB320L 配置为 GPIO 模式 (ADDR 引脚保持为 NC) 和 DRP (PORT 引脚保持为 NC)。

我想确认以下几点:

当 TUSB320L 和外部器件都配置为 DRP 时、最终角色 (UFP 或 DFP) 如何确定?

2.电流模式检测(通过 OUT1/OUT2)是否仅在作为 UFP 运行时可用? 用作 DFP 时、OUT1/OUT2 上是否没有输出?

3.如何通过内部 Rp 或 Rd 电阻器确定广播电流? 在 DFP 模式下、是否可以广播 1.5A 或 3A 电流电平?

4、 智能手机通过 USB Type-C 充电时,充电过程会反复启动和停止(间歇充电)。
  我想知道在当前设置中出现此行为的潜在原因是什么。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    [quote userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue 当 TUSB320L 和外部器件都配置为 DRP 时、最终角色 (UFP 或 DFP) 如何确定?

    TUSB320L 的最终作用取决于 TUSB320L 通过 CC 线路进行的连接类型。 如果 TUSB320L 连接到供电方、TUSB320L 将配置为受电方/UFP。 如果 TUSB320L 连接到受电方、TUSB320L 将配置为供电方/DFP。

    但是、如果 TUSB320L 连接到另一个 DRP 器件、则该器件将无法保证发挥任何作用。 它会配置为 DFP 或 UFP、因为这两个器件的两条 CC 线路都会切换每条线路、导致其配置方式完全随机。

    [quote userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue 电流模式检测(通过 OUT1/OUT2)是否仅在作为 UFP 运行时可用? 用作 DFP 时、OUT1/OUT2 上是否没有输出?

    当配置为 DFP 时、这些引脚将没有输出。 当设置为 UFP 时、这些引脚上只有输出、正确。

    [quote userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue 内部 Rp 或 Rd 电阻器如何确定广播电流? 在 DFP 模式下、是否可以广播 1.5A 或 3A 电流电平?[/报价]

    广播电流由设置为 UFP 时 CC 线上看到的电压电平决定:

    当设置为 DFP 时、 可完成当前广播、但仅能通过 I2C 进行。 TUSB321 应通过 GPIO 允许它。

    [quote userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue  通过 USB Type-C 将智能手机连接到充电站时、充电过程会反复启动和停止(间歇充电)。
      我想知道在当前设置中出现此行为的潜在原因是什么。

    您能否监控 TUSB320L 的 ID 引脚并确保该引脚被下拉? 此外、请确保 ID 引脚连接到电压开关或某种形式的控制器、因为仅当 ID 引脚为低电平时才应发送 VBUS。

    它是快速启动和停止充电、还是偶尔每隔几秒/几分钟进行一次 I.E 充电? 您是否能够监控 CC 线路并查看有多少电压? INT_N/OUT3 引脚的状态是什么?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 我还有几个问题。

    1.如果连接了 DRP 智能手机、TUSB320L 是在 DFP 和 UFP 角色之间持续切换、还是最终稳定下来?
    此外、每次连接后的最终稳定角色是否确实可以随机选择为 DFP 或 UFP?

    根据我的当前设计(DRP、GPIO 模式)、用作电源 (DFP) 时、最大广播充电电流限制为 900mA 是正确的吗? 在此配置中是否可以广播更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    [quote userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue/5939170 如果连接了 DRP 智能手机、TUSB320L 是在 DFP 和 UFP 角色之间持续切换、还是最终稳定下来?
    此外、每次连接后的最终稳定角色是否确实可以随机选择为 DFP 或 UFP?

    如果两者都是 DRP、则它最终应该会稳定下来。 但是、两个器件扮演的角色将是完全随机的。 如果您使用 I2C、则可以尝试通过寄存器 0x09 的 DRP_DITY_CYCLE 位、偏置 TUSB320 在设置为 DRP 时将承担的角色。 但是、如果您坚持使用 DRP、则无法更改该值、它将保持随机状态。

    [引用 userid=“663512" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543234/tusb320-testing-issue/5939170 ]根据我当前的设计(DRP、GPIO 模式)、充当电源 (DFP) 时、广播的最大充电电流限制为 900mA 是正确的吗? 在此配置下是否可以广播更高的电流?

    在 GPIO 模式下无法更改此设置。 然而、TUSB321 在 GPIO 模式下确实具有这一功能、如果这样更适合您: https://www.ti.com/product/TUSB321AI

    谢谢、

    Ryan