This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:USB 内存 3.0

Guru**** 2895130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543187/tusb7320-usb-memory-3-0

部件号:TUSB7320


工具/软件:

你(们)好

我的客户端使用 TUSB7320 使用两个电路板进行测试。
根据电路板的不同、USB 识别存在差异。
请问问题是什么?
1.电路板 1
  1) USB 3.0 在连接记忆棒时被识别为 USB 2.0
  2) USB_SSRXP 没有信号。

2.板#2

 1) 连接 USB 3.0 记忆棒时无法识别
 2) 当 USB 2.0 连接时识别
 3) 连接 USB 3.0 后、波形的工作方式如下

     e2e.ti.com/.../waveform.xlsx

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

     电路板 1 和电路板 2 TUSB7320 EVM 之间有何区别?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    它不是 EVM、它是由自己设计的两块电路板。
    它是相同的样本、但操作有所不同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

      我们可以获取原理图来进行审核吗?

    好极了

    Brian