This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:针对用于多个外设的 TUSB4041I USB 集线器 IC 进行了协商

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543952/tusb4041i-nquiry-regarding-tusb4041i-usb-hub-ic-for-multiple-peripherals

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我们目前计划使用 USB 2.0 集线器 IC 将单个 USB 2.0 端口转换为四个单独的 USB 2.0 端口。 四个输出端口将连接到以下外设:

  1. 触摸面板

  2. 进行讨论

  3. USB 转以太网

  4. USB 调试

请注意、我们打算仅在 USB 2.0 标准上运行、而不在 USB 3.0 上运行。 能否请您确认 TUSB4041I IC 是否符合我们的要求? 如果此 IC 不适用、我们将不胜感激、如果您能推荐满足我们需求的替代 IC。

感谢您的帮助。 我期待您的答复。

此致、
Hafiz Rizwan Waheed

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      哈菲兹 :  

      TUSB4041 是适合您应用的器件。 我们支持原理图审阅(如果您需要)。

    好极了

    Brian