This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:有关与 DS90UB954-Q1 EVM 连接的 DS90UB953-Q1 EVM 中的 STP 模式的问题。

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538358/ds90ub954-q1evm-queries-regarding-stp-mode-in-ds90ub953-q1-evm-connected-with-ds90ub954-q1-evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

尊敬的 TI:

  我们尝试使用 DS90UB953 EVM(串行器)和 DS90UB954 EVM(解串器)的串行器/解串器组合、从输出 3MP、30FPS 和 4 个通道的传感器流式传输视频。 我们不是在同轴电缆模式下运行、而是尝试在 STP 模式下进行流式传输。 但是、我们无法获得流式传输。

设置:
   传感器→DS90UB953→(STP 模式)→DS90UB954→SoC  

1.串行器由外部电源供电。
2.传感器时钟由外部晶体振荡器提供,而不是由串行器提供。
3.我们使用的是 5 英尺双绞线电缆。
4. RIN 和 DOUT 线路上的耦合电容器均为 33nF。
5.没有连接到 DOUT±或 RIN±的 PoC(同轴电缆供电)网络。
6.它将有助于了解是否有一种方法提供电源通过 STP .(最好有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否测量了 SER 和 DES 上所有 VDDxx 引脚上的电源电压以确保器件正常运行?

    是否可以确保 PDB 引脚两侧都上电?

    您能提供 SER 和 DES 的原理图吗?

    此外、您是否会对任何器件应用任何代码/寄存器设置? 如果是、您可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    1. 成功建立通过和锁定、我们能够与  串行器和传感器进行通信。

      寄存器配置如下:

       解串器:

         {reg  => value}

         {0x01 => 0x02}
         {0x0C => 0x01}
         {0x09 => 0x11}  
         {0x0A => 0x06}  
         {0x0B => 0x0C}  
         {0x1F => 0x02}            
         {0x20 => 0x20}  
         {0x33 => 0x03}       
         {0x42 => 0x71}
         {0x4C => 0x01}
         {0x58 => 0xDE}
         {0x5C => 0x18}
         {0x5D => 0x6C}
         {0x65 => 0x36}             
         {0x7C => 0x00}

       串行器:  

         {reg  => value}
    {0x01 => 0x02}
         {0x02 => 0x73}
         {0x0A => 0x11}  
    {0x0B => 0x06}  
    {0x0C => 0x0B}

    3.原理图
      
       串行器:           

                     
       解串器:

          

      串行器和解串器都保持同步模式。
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

      这是有关我之前分享的查询的后续消息。 如果您需要我方面的任何补充信息或说明、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了确认、串行器和解串器具有稳定的锁定、并且是否无错误地运行? 问题是摄像头未流式传输到串行器? SoC 是否正在检测到任何数据?

    您能否通过读取串行器的寄存器 0x61 - 0x63 以及解串器的寄存器 0x73 - 0x76 来验证摄像头是否正在进行流式传输?

    要验证是否没有硬件问题、您能否在器件上启用图形发生器? 首先在解串器上启用图形发生器、这将测试解串器和 SoC 之间的硬件连接。 如果 SoC 能够接收图形、则使用串行器上的图形发生器进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
      摄像头正在进行流式传输、但流式传输是间歇性的。 我们目前正在观察到带宽问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否发现串行器或解串器存在带宽问题? 要减少摄像头的数据有效载荷、可以降低 fps 和/或分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

      目前、每通道数据负载约为 246Mbps。 摄像头分辨率为 2104×1560 (30fps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能描述一下所看到的行为吗? 是否接收到损坏的数据、是否未接收到数据、或者是否出现黑屏?  如何确定存在带宽问题? SoC、串行器或解串器是否报告了任何错误? 如果是、报告的错误是什么以及出现错误的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

       每当移动电缆时、我们都会观察到视频流中出现尖峰脉冲。 当电缆保持静止时、不会出现问题。 到目前为止、我们没有遇到来自 SoC 的任何错误。

    您能帮助我们了解这种行为的可能原因吗? 此外、您能否建议我们应研究哪些参数或因素来帮助解决该问题?

    我们还附加了我们使用的 1.524 米电缆的 AEQ 裕度测试结果、这是使用 ALP 工具获得的。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为什么您怀疑这是带宽问题? 电缆的移动不会影响数据有效载荷。 有效载荷由摄像头发送、不会受到电缆移动的影响。 如果仅移动电缆导致问题、则表明问题可能出在电缆或电缆连接上。 视频干扰应导致可检测的错误、您是否确定未检测到错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
        现在、我们能够使用流式传输、但仅使用特定类型的屏蔽双绞线电缆。 您能否告诉我们、无论我们使用哪种电缆类型、如何进行流式传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备中没有电缆配置。 如果某些电缆无法正常工作、则意味着这些电缆存在问题、例如在通道上引入损耗。