This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:关于设置时间

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543216/dp83825i-about-setup-time

器件型号:DP83825I


工具/软件:

您好的团队、

由于数据表的修订版本、以下说明消失了。
(2) RMII 从输出时序默认支持高达 7.5ns 的设置时间。 对于 7.5ns 至 10.5ns、请对寄存器 0x0017.8 = 1、0x0042 = 0x0014 进行编程
这是否意味着除了建立时间最短为 4ns 之外没有更多限制?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我正在和我的团队一起研究这个问题。 我认为脚注由于与规范的具体联系而消失了、但我认为它仍然适用。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此内容已确认为拼写错误。 我们希望在数据表的下一个修订周期中重新将其添加进来。

    对于无寄存器配置、建立时间应在 4-7.5ns 之间。 如果建立时间为 7.5-10ns、则需要进行寄存器配置。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。
    因此、您说 4~10.5ns 以外的范围仍然相同、并且无法处理。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    此行为与数据表的初始修订版本相同。  

    此致、

    Gerome