This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:可热插拔

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544172/tca4307-hot-swappable

部件号:TCA4307


工具/软件:

您好的团队、

可交换的功能是什么? 它如何在 TCA4307 中工作?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    第 7.4 节很好地描述了该器件针对热插入/热插拔事件的不同功能模式。  

    简而言之、会进行热插拔连接。 TCA4307 等待器件的两侧都被空闲拉高。 TCA4307 将一直等待、直到在器件的“内部“侧出现停止条件或总线空闲条件。 一旦满足这些限定器中的 2 个、READY 引脚将通过 PU 电阻器释放高电平 — 这可用作 MCU 了解缓冲器何时在内部将 IN 侧连接到 OUT 侧的标志。 当 READY = HIGH 时、缓冲器为缓冲器任一侧的通信做好准备。  

    此致、

    Tyler