This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:无 I2C 主机电源时的输入状态保持

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543960/tca9555-input-state-retention-without-i2c-host-power

器件型号:TCA9555


工具/软件:

大家好:

我正在使用 TCA9555RTWR 我的设计中的 I/O 扩展器有一个关于它在以下场景中的行为的问题:

启动 TCA9555 如果是、则保持其输入/输出引脚上的逻辑电平 I²C 主机 MCU 复位或完全断电 (MCU 的 VCC 断开连接)、是否假设 TCA9555 本身仍通电?

换句话说、稍后我是否仍可以通过 I²C 读取正确的输入/输出状态(一旦 MCU 恢复在线状态)、或者输入是悬空还是在内部变化?

提前感谢您的任何澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:

    只要 TCA9555 在 VCC 上有足够的功率而不会触发上电复位(我认为数据表显示<= 1.2V 会触发 POR)、那么 TCA9555 就会保持其在 I/O 上的状态。  

    TCA9555 仅在上电复位时或通过 I2C 总线配置 TCA9555 内部寄存器时返回默认条件。  

    此致、

    Tyler