This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021-Q1:Sch 回顾

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543938/tlin1021-q1-sch-review

器件型号:TLIN1021-Q1


工具/软件:

您好的团队、

请 HEP 按如下方式查看 TAS5421 SCH、谢谢。

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:  

    原理图整体看起来不错。 我建议确保 LIN 总线电容器是有意为之、因为我们通常建议使用 220 pF、谢谢。  

    此致、

    Michael。