This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:兼容 LAN 变压器

Guru**** 2926360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544143/dp83822i-lan-transformer-compatible

器件型号:DP83822I


工具/软件:

您好团队:

以下 LAN XFRM 规格是否能够兼容 DP83822?

是否有电感要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     有关磁性元件选择、请参阅此 e2e 常见问题解答、我们通常建议使用 350uH 电感进行磁性元件选择。

    谢谢

    David