This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:事务间隙

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541623/dp83867e-transaction-gap

器件型号:DP83867E


工具/软件:

尊敬的 PHY 支持团队:

我得到了 J-San 的支持。
我将在该主题中发布其余内容。

向客户发出 PCN 之后、我们收到了咨询。

该客户表示、根据过去的问答交流、很难从理论上证明他们的产品不会受到影响。

(或者,他们认为这是不可能的。)

我们需要不采取任何措施就不会影响本产品的持续使用的证据。

我们对重复提出请求深表歉意。
来自客户的其他请求。

Q1) 过去是否有其他客户报告“交易间隙小于 500ns “的问题、而这正是问题的原因?

问题 2) Q1 中的情况是否是更新数据表的触发器?

最终、即使在发出 DP83867E PCN 之后、他们也希望确定软件/固件是否可以正常使用。

DP83867E:BMSR 地址 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

此致、
Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户似乎在没有这种间隙和边沿的情况下启用了连续的寄存器事务、从而导致寄存器命令无效。 这是对器件功能的说明、无法禁用。 建议客户确保连续寄存器访问之间存在差距、否则作为在所有 SMI 事务中包含前导码的保守方法。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gerome-San、

    感谢您的答复。
    我们已告知客户对 MDIO/MDC 时序进行编码或设计、以确保事务之间的间隙至少为 500ns。

    此致、
    Yuyama Hiroaki