This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:处理电压瞬态。

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538801/sn65cml100-handling-of-voltage-transients

器件型号:SN65CML100


工具/软件:

尊敬的团队:与客户合作、调查了 CML 驱动器 IC SN65CML100 以及它可以在输出引脚 Y 和 Z 上处理哪些类型的电压瞬态。 我可以看到绝对最大电压额定值指定为 0-4.3V、但我在数据表中看到了该图、具体如下:

看起来这些引脚上可能有一些保护二极管可以防止瞬变。  我认为高达+/–7V 的瞬态持续时间<100us 是否可以处理?

这些保护二极管如何工作/它们有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kannan:

      让我检查一下我们的设计、明天就回复您。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    您能否就该问题提供后续跟进?

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

       该器件中的二极管为 7V 齐纳二极管 、用作浪涌保护电路。  

      它应该能够处理 7V 浪涌、但不能处理–7V 浪涌。 在–7V 条件下、这会损坏 Vcc 电源。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    这是否意味着任何<0V 的电压会使器件断开、即使作为瞬态电压也是如此、或者如果某个负电压在短时间内是可接受的?

    - Kannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kannan:

       它取决于 VCC 和引脚 Y/Z 之间二极管的反向击穿电压 如果 VCC 为 3.3V 且击穿电压为 5V、则  Y 和 Z 上的–1.7V 仍正常

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    该特定二极管的击穿电压是多少? 是 5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan:

       二极管击穿电压通常为 5V 至 7V。

      对于负电压、实际上 不应超过–0.7V、否则、齐纳二极管将  从 GND 到 Y 或 Z 引脚导通。

    好极了

    Brian