This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2450-Q1:HSS 上的最小 PWM 占空比?

Guru**** 2615365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543781/tcan2450-q1-minimum-pwm-duty-cycle-on-hss

器件型号:TCAN2450-Q1


工具/软件:

我在观察 PWM 输出时发现了一些问题、希望您对以下内容进行澄清。

 

以下是我的配置的详细信息:PWM 频率设置为 200Hz 和 PWM 宽度配置为 10 位 。 在测试期间、我注意到当占空比设置为 10(约 1%)时、连接的 LED 正常亮起、示波器显示有效的 PWM 波形。 但是、当占空比设置在 0 和 9 之间时、就会出现 未检测到 PWM 波形 峰值电流、LED 保持熄灭。

 

鉴于上述现象、似乎与确认的 0.5%最小输出占空比存在不一致。 我是否需要配置任何额外的特殊寄存器来实现最小占空比输出?

如果占空比设置为 9、则导通时间约为 350us。   这与压摆率的关系似乎相当长。

谢谢、

JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    因此,我认为计算方法有点偏离 — 200Hz 下的 10 位 PWM 的每个阶跃为~4.88us(1/200 = 0.005;2^10 = 1024、0.005 / 1024 ~ 4.88us;1024 * 4.88us ~ 5ms、即 200Hz 周期)-因此 9 将~45us 而不是 450us(对于 450us、您需要 90)  

    也就是说、您可以将 10 位 PWM 编程为由于开关导通/关断时间而无法实现的值。 我们的规格在关断/导通时间内为 30us 至 90us、但这假设负载为 220 Ω。 在 200Hz 下、小于 6 的值将低于最小 30us、PWM 仍可能捕获到小于 19 的值 — 因此达到 10 即处于更典型的范围内 — 但为了获得出色性能,我不会使 PWM 小于 20 (0b0000010100)。  

    我不确定您在哪里可以看到 0.5%的最小 占空比、但您不会达到这一目标、因为 200Hz 时的 0.5%占空比将是 25us 的导通时间、此时开关的导通时间至少为 30us、实际上、您在 200Hz 时至少需要 2%的占空比才能获得出色性能。  

    如果您可以与加载共享测试设置,我可能明天能够在实验室中快速运行测试以进行确认 — 但我认为这只是器件的一个限制。  根据您报告的内容 — 在达到 10 或~48.8us(在 30us 至 90us 范围内)后,占空比才会起作用 — 因此它可能会显示更长,但我说了 20、因为到 19 岁之前您可能会错过它 — 测试条件也会略微影响这一点-我们的测试设置是 220 欧姆负载、没有去耦电容 (纯阻性负载,因此无需去耦电容器)、VSUP 为 14V

    请告诉我测试设置信息,以便我可以进行验证 — 但我认为这就是具体情况。  

    此致、

    Parker Dodson