This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:同时充电和数据传输问题。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538000/tusb320lai-simultaneous-charging-and-data-transfer-issue

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持:


我正在处理一个需要配置的工程 TUSB320LAI (USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制)使用 PIC16F1508 和微控制器通信。

我在硬件端将此 IC 与以下引脚配置搭配使用、

  • 端口 — NC–DRP 模式
  • ADDR–上拉 — I2C 启用、I2C 7 位地址为 0x67
  • 根据我们的原理图、我们将主机连接到 J7 Type-C 引脚连接器、另一个用作器件的 J6 和 J8 Type-C 引脚连接器

我们的核心要求是:
“通过同一 USB Type-C 端口(主机侧)实现同时充电和数据传输。“

我的一名硬件团队成员大约在四个月前就 TUSB320 IC 的选择和配置事宜联系了 TI 支持部门。 请参阅以下链接、
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475854/tusb321-validating-concept-of-host-charging-using-configuration-channel-logic-and-port-control-with-vcon
‘“Vishesh SIR“的回复、“TUSB320 IC 可以为器件充电、同时支持与 USB 主机之间的 USB 数据传输、而无需 PD 控制器。

‘、根据我最近与 TI 支持工程师 Ryan Sir’的讨论以及我们的实验结果、TUSB320 IC 似乎确实如此 不会 在 USB 数据传输中发挥着作用。 请参阅以下链接、
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532631/tusb320lai-tusb320lai-csr-register-configuration-by-i2c-protocol


我们非常感谢在以下方面提出任何建议:

  • 是否需要对硬件进行任何修改(例如添加额外的 IC)?
  • TUSB320 需要任何特定配置?
  • 是否需要其他 IC(如 PD 控制器或支持 DRD 的<xmt-block2> IC</xmt-block>) 来 IC 来满足)满足我们的用例?
  • 请建议使用另一个具有 1A 电流模式的 IC(与 TUSB320 类似)。

请为满足我们的要求提供适当的解决方案。
我们正在准备下周向客户提交样机、因此我们恳请您提供紧急支持、帮助我们解决此问题。 在此阶段、您的指导至关重要。

这是 TUSB320LAI IC 的代码和原理图的附件。 请找到它。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/TUSB320-Code.zip

感谢您的支持、
此致、
Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    我想在方框图中确认您的系统、这样我就可以确保了解您的系统是什么样子的:

    当您连接手机或 iPad 时、它在此处的左侧端口连接、对吗? 连接后、它尝试与什么通信? 是否为集线器下游设备、例如闪存驱动器? 该端口的 DP/DM 连接到集线器的上行端口、该端口旨在与上行主机进行通信。 如果上游有 UFP 设备(如手机)、集线器可能不会与它进行通信、因为它需要连接主机。

    根据我在原理图上可以看出、连接到器件的两个下行端口不受任何 CC 控制器或任何东西控制、而是上拉至 VCC。 对于每个 Type-C 端口、都应有一个 CC 控制器或 PD 控制器来控制 CC 引脚、以帮助正确配置该引脚。 它不仅应该上拉 CC 引脚、否则 CC 连接会受到影响、或者通常无法正常工作。

    CC 控制器仅影响端口方向、当前广播/检测、在 DFP 方向情况下、何时应通过端口发送 VBUS。 它完全不与 USB 连接的数据端进行交互。

    请查看方框图、确保我理解正确、如果我漏掉任何内容、请予以澄清。

    如果您希望确保数据和电源连接正确无误、我建议您查看我们的一款 PD 控制器、并就 PD 控制器是否能确保您的系统按需要工作向其团队寻求帮助。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan 先生:

    感谢您的答复。

    根据您的邮件、

    当您连接手机或 iPad 时、它在此处的左侧端口连接、正确吗?

    没错。

    连接后、它试图与什么通信?

    如果使用上述代码配置 TUSB320、将尝试为连接的手机或 iPad 充电。

    请查看方框图、确保我理解正确、并在我遗漏任何信息时提供任何说明。

    是的、我们确认您正确理解了它。

    如果您想确保数据和电源连接正确无误、我建议您查看我们的一个 PD 控制器、并联系他们的团队、寻求 PD 控制器是否能确保您的系统按需要工作的帮助。

    我们恳请您推荐合适的符合我们要求的 PD 控制器。



    请为满足我们的要求提供适当的解决方案。
    我们恳请您 为解决这一问题提供紧急支持。 在此阶段、您的指导至关重要。

    感谢您的支持、
    此致、
    Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    [报价 userid=“599668" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538000/tusb320lai-simultaneous-charging-and-data-transfer-issue/5923891
    连接后、它尝试与什么通信?

    如果使用上述代码配置 TUSB320、将尝试为连接的手机或 iPad 充电。

    [/报价]

    TUSB320 本身不为 iPad 供电。 在这种情况下、所有 TUSB320 都在广播它可以向连接到下游的任何器件提供多少电流、以便 UFP 器件能够从提供 VBUS 的主机拉动多少电流。  

    我注意到、集线器上连接此连接器的端口能够在下行端口和上行端口之间切换。 是否控制集线器端口、使其在连接到 iPad 或手机时设置为下行端口、或者它是要自动调整? 我不熟悉这个集线器。

    此外、集线器是否在该系统中充当主机? 它是否能够通过 DP/DM 通道与下游连接的任何器件进行通信、以便根据需要传输数据、或者该集线器是否只是用于将上游主机连接到下游器件?

    如果它不充当主机、则当连接时、iPad/电话连接到什么? 如果需要进行 USB 连接、则需要连接主机或类似设备以连接至 iPad/手机。

    我们恳请您推荐合适的符合我们要求的 PD 控制器。

    我们的团队并没有涵盖 PD 控制器产品系列、我自己也没有这些器件的相关经验。 我建议查看此处的器件列表、或在其中一个器件下再发布一个 E2E、以便相应的团队可以建议您是否需要 PD 控制器:

    https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan 先生:
    感谢您的答复。
    根据您的邮件、

    是否控制集线器端口、以便在连接到 iPad 或电话时将其设置为下行端口、还是意味着自动调整?

    集线器的上行端口由 TUSB320 控制、下面是我们的测试
     -如果上游端口与 iPad 或任何移动设备连接, TUSB320 将作为 DFP 模式,并开始为主机充电。
      -如果上游端口与笔记本电脑连接,TUSB320 将作为 UFP 模式,并开始与主机进行数据传输。

    此外、集线器是否在该系统中充当主机?

    编号

    该集线器是否只是将上游主机连接到下游设备的一种方式?

    是的

    如果需要 USB 连接、则需要连接主机或类似设备至 iPad/电话。

    我们已经与您分享了我们的原理图、在主机连接器(J7、USB Type-C,集线器的上行端口)上、仅连接 TUSB320 IC。



    感谢您的支持、
    此致、
    Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    在此设置中、哪个设备用作主机? 我查看了您的原理图和方框图、看不到类似主机的东西。 它是否像主机 PC 一样从外部连接、并通过集线器连接到 iPad/电话? 我只能看到主机是 SAM5704、但我不认为它是主机。

    TUSB320 不像主机本身那样工作、仅控制该端口。 如果您能得到系统中正常设置的方框图、而不仅仅是系统上器件的方框图、这有助于我们理解。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan 先生:
    感谢您的答复。
    根据您的邮件、

    在此设置中哪个设备充当主机? 我查看了您的原理图和方框图、看不到类似主机的东西。 它是否像主机 PC 一样从外部连接、并通过集线器连接到 iPad/电话?

    是的、您理解正确。 PC/iPad/电话等外部设备连接到集线器充当主机的上行端口。

    感谢您的支持、
    此致、
    Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    感谢您的澄清

    集线器的上行端口由 TUSB320 控制、下面是我们的测试
     -如果上游端口与 iPad 或任何移动设备连接, TUSB320 将作为 DFP 模式,并开始为主机充电。
      -如果上行端口与笔记本电脑连接,TUSB320 将作为 UFP 模式,并开始与主机进行数据传输。

    这句话似乎有点矛盾。

    一位 Ryan 提到、您能分享一个完全正常运行的系统的示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的答复。
    根据您的邮件、

    您是否能够分享一个完全正常工作的系统示例?
    [quote userid=“599668" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538000/tusb320lai-simultaneous-charging-and-data-transfer-issue“]/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/TUSB320-Code.zip
    [/报价]


    我已经分享了原理图和 TUSB320 代码。 您还想要求什么? 请告诉我会提供你。

    感谢您的支持、
    此致、
    Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器上行端口只能用作 UFP、不能为所连接的焊盘充电。 您确实需要 此应用的 PD 控制器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的答复。
    根据您的邮件、

    请推荐一些适合我们应用的低成本 PD 控制器。


    感谢您的支持、
    此致、
    Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    我看到、您使用的集线器具有灵活功能、可以将上行端口更改为下行端口。 集线器上的端口是否用于连接 iPad/手机、笔记本电脑是否根据 CC 控制器配置在下行和上行之间主动切换? 我只是想确认一下。

    请推荐一些适合我们应用的低成本 PD 控制器。

    同样、我们的团队对使用这些 PD 控制器没有任何经验、也没有专业知识来选择适合您应用的控制器。 最好通过此处列出的其中一款产品联系 PD 控制器团队、了解他们如何为您选择 PD 控制器提供建议:

    https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html

    谢谢、

    Ryan