This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9637:输入引脚短接至地

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS9637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543598/sn65lvds9637-input-pin-shorting-to-ground

器件型号:SN65LVDS9637


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我很高兴知道在我的一个设计中使用 SN65LVDS9637 差分转 LVDS 接收器时遇到的一个问题。 为了提供一些背景信息、我们制造了大约 20 块电路板、其中两块电路板出现了相同的故障:输入引脚 1.A 在器件内部发生接地短路。

问题详细信息:

  • 器件: SN65LVDS9637
  • 生产数量: 20 块电路板
  • 故障单位: 2 块电路板
  • 失败描述: 输入引脚 1.A 在内部短接至地

观察结果:

  • 数据表显示 ESD 等级较高、因此我最初假设不是 ESD 损坏的原因。
  • 两个故障单元显示相同的症状、表明存在潜在的系统性问题、而不是随机故障。

请求协助:

我非常感谢对这一问题的潜在原因提供任何指导或见解。 具体而言、我有兴趣了解:

  1. 可能导致此故障的制造或组装工艺。
  2. 与 SN65LVDS9637 相关的任何已知勘误表或常见缺陷。
  3. 建议的测试或诊断程序、以进一步找出原因。

提前感谢您的帮助。 我期待着你的宝贵意见。

此致、

詹姆斯·亚当斯

现场应用工程师  

CACI International

james.adams2@caci.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您的联系。 很抱歉、您遇到此问题。 此问题有几个可能的原因(您已经提到过其中一些原因):

    • 制造缺陷  
      • 对于输入引脚接地短路等情况、这种情况非常少见。 TI 器件上从 TI 工厂发货的每个引脚在生产周期结束时都要经过连续性/短路测试、然后才能放入卷带。  
    • 评估/处理期间的电过应力
      • 这可能 是由于在故障过度故障(例如 ESD)之前执行的特定应力测试、或者系统中可能会无意中在线路上引起浪涌/过压。 在观察故障之前、是否对该电路板进行了任何应力测试?
    • 电路板/其他元件问题
      • 您可能会看到引脚连接到的线路上出现接地短路、但短路电流不一定会流过 SN65LVDS9637。例如、如果线路上有 TVS 二极管损坏、则会导致短路。 您还可能在电路板上的其他位置有一个使线路与地短路的金属/焊料杂散片。  

    我不知道有一个关于失效模式的具体文档,但我建议从这个文档开始 ,作为使用 LVDS 进行设计的总体指南:LVDS 用户手册设计指南,第 4 版 。 它包括有关布局、时序等的章节

    对于调试此问题的后续步骤、如果您尚未更换 A-B-A、我建议您进行更换;这意味着使用同一板上的新设备更换损坏的设备、确认其工作正常、然后将旧设备重新装回到同一插座上、看看问题是否仍然存在。 此外、 我还建议将损坏的器件放置在我们的评估模块 (EVM) 上、以确认这是否属于电路板/设计问题。 如果您已经完成了所有这些操作、请分享完整的器件型号(带有封装标识符)、 原理图、偏置条件和布局(如果您可以)、以便我可以进一步提供帮助。  

    此致、

    马特