This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:申请 SPICE 模型

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543555/sn65ept21-requesting-for-spice-model

器件型号:SN65EPT21
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:


尊敬的团队:


我们已经最终确定了的选择  SN65EPT21  并希望继续进行仿真。 为了方便这一点、我们请求提供  Spice 模型  显示了 SN65EPT21 器件的集成电路。

您能否分享该模型或引导我们下载该模型?

期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harin:

    感谢您的联系。

    遗憾的是、SN65EPT21 仅具有 IBIS 模型、可在产品页面的设计仿真部分中找到该模型。 以下是直接链接:

    https://www.ti.com/lit/zip/sllm145 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    是、我知道 SN65EPT21 仅提供 IBIS 模型。 我们目前正在使用 TINA-TI 工具执行仿真、如果该器件有可用的 SPICE 模型、将会非常有帮助。

    或者、如果可以在 TINA-TI 中使用 IBIS 模型、请您指导我完成相关步骤或流程。

    期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harin:

    为了保护我们的 IP、我们无法为此器件提供 SPICE 模型。  

    但是、如果您使用 PSpice、OrCAD、Allegro 或其他 modellg 软件、则其中大多数软件都具有用于转换 IBIS 模型的工具。 由于我们获得了 TINA-TI 软件许可、因此无法 在我们的软件中将 IBIS 模型转换为 SPICE 模型。 如果您在线搜索、可以使用各种软件、指南和工具来转换 IBIS 模型。  

    此致、

    Ethan