This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:Mouser 和 DigiKey 中的器件不工作

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543643/am26ls32ac-parts-from-mouser-and-digikey-do-not-work

器件型号:AM26LS32AC


工具/软件:

由于我已经订购了很多年了、但它们不起作用、因此我从 Mouser 订购了此器件。  输出 始终为 HI、VCC 到 GND 的阻抗显著不同。  坏的部分是 59K、好的部分是 13.5m。

输入阻抗与数据表不匹配。  坏的人 50 k 好的人 100K。

我从 DigiKey 订购了相同的器件、得到了相同的结果。  我最终从 TI 订购的器件是用管而不是 T&R 的、他们工作正常。  工作器件具有 TI 标识、而坏器件没有标识。

我已经退回了 Mouser 零件并提交了 Mouser 的故障分析表、当 Digikey 给我和 RMA 时、他们也会这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    新装置到底发生了什么故障?  

    您是刚刚在 ICT 中失败、还是实际存在一些功能故障?

    您有我们可以审阅的原理图吗?

    您看到的问题是否有相应的波形?

    - Bobby