This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:I2C 4 通道多路复用器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543392/pca9544a-i2c-4-channel-mux

部件号:PCA9544A


工具/软件:

您好、

要使用 Sigrity 工具进行信号完整性分析、 需要使用 pca9544a.ibs 文件。

但在进行 SI 设计设置时显示了以下错误:

未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SDX_50_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SDX_33_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SDX_25_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA9544_PCA9544_SDA_50_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA9544_PCA9544_SDA_33_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA9544_PCA9544_SDA_25_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SCX_33_S
未找到由元件 U9 引用的型号 PCA954A_PCA9544_SCX_50_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SCX_33_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SCX_25_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA9544_PCA9544_SCL_50_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA954A_PCA9544_SCL_33_S
未找到由元件 U9 引用的模型 PCA9544_PCA9544_SCL_25_S

请帮助您解决此问题。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    我们通常不使用 Sigrity 工具、我们使用 ADS 验证我们的模型、因此我无法在 SIgirty 工具中支持此功能。 我可以在 ADS 中测试它的功能、但您可能需要联系创建 Sigrity 工具的任何人以获得支持

    谢谢、
    Rami