This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AH:需要 Tj

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533308/ds90lv011ah-need-tj

器件型号:DS90LV011AH


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我需要  TJC(结至外壳热阻抗)   DS90LV011ATMFX/NOPB 的& TC(最大外壳温度)信息、但我在数据表中找不到它。
您能否提供这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    这是一款较旧的器件、最初由美国国家半导体制造、因此数据表中通常不包含这些参数。  

    我可以要求我们的热建模团队进行分析以获得这些规格 — 通常这需要 2 周时间 — 但现在有很多请求来了,因此它们的速度有点慢,下周会有一个美国假日-因此分析可能需要 2 周以上的时间。  

    我将在信息可用时向您更新信息 — 我希望在 2 周内获得这些信息、但时间可能会更长一些。 我将在 2 周时间更新您、让您知道我是否仍在等待分析。  我对延误深表歉意、感谢您耐心等待我们为 您提供这些信息。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请您继续监控本材料的相关参数。
    如有任何更新、请尽快通知我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    当我收到新信息时,我会让您随时更新 — 不幸的是,他们在分析队列中似乎有点落后,但是,当这种变化发生时,我一定会让您知道。  


    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到已经过去了一段时间;请与我分享当前的进展或预期的计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    上周我与我们的热力团队进行了交谈,我被告知他们应该在上周结束时完成 — 我们仍然没有完成。 他们跑得非常落后 — 我为延误道歉,但只要我知道更多信息,我就会分享,因为我的手现在也被绑定-我不想隐瞒任何信息、我理解您的沮丧、但现在我们有相同数量的信息、我担心。  

    我希望在本周结束前获得信息 — 但这些信息确实被拖延了。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    请查看下面的热分析 — 对此延迟深表歉意!

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 177.7.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 104.4.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 43.5
    结果 — psi JT(标准数据表值) 19.3.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 43.2.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Parker Dodson