This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 温度锁定斜坡速率

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542590/ds250df230-cdr-temp-lock-ramp-rate

部件号:DS250DF230


工具/软件:

您好、

根据器件的数据表(第 7.5 节)、使用 每分钟 3°C 的温度斜升速率验证了温度锁定参数。

您能否澄清器件在温度斜升速率超过 3°C /分钟(例如约 10°C /分钟)时的预期行为?

具体来说、在此类情况下、器件是否存在失去 CDR 锁定的风险?

谢谢、

Lior

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lior:

    我们正在研究这个问题、并将很快作出答复。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lior:

    我们尚未对此 器件的温度斜升速率增加进行表征、只能保证数据表中指定的速率。 然而、如果器件 CDR 失锁、它 确实具有重新锁定的机制。  

    此致、

    GREG