This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:标识说明

Guru**** 2767635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543505/tpd1e10b06-marking-clarification

器件型号:TPD1E10B06


工具/软件:

尊敬的 TI:
对于 TPD1E10B06DPYR、  
我们观察到、与数据表进行比较时、器件标识不匹配、根据数据表  、标记应为 (B1、B2、B6、BI)、但在接收到的标记上发现为“A5"。“。
因此,请得到供应商的澄清。 请作出澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】器件未标有 A5 

    这是一个已知问题、已经过纠正、但旧材料仍会出现此错误标记。 标有 A5 的器件没有功能问题、可正常使用。

    此致、

    Chris