This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:是否会为 Artix 7 FPGA 提供 3.3V 电压?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543562/dp83867ir-will-supply-3-3v-to-artix-7-fpga

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

提到的部分是否适用于具有 3.3V VCC 的 FPGA (Artix 7)? 如果任何其他最好的选择也没问题。

DP83848JSQ/NOPB 将此器件替换为新器件 DP83867IRRGZ...需要了解可在 Artix 7 FPGA 板上配置的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP83867IR 支持具有可配置 I/O 电压 (3.3V、2.5V、1.8V) 的 MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项。 以下是 DP83867IR 3.3V I/O 电气规格、请确保其能够满足 Artix 7 FPGA I/O 要求。

    谢谢

    David