This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:HDMI/DVI 至 DP 转换

Guru**** 2781695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543356/tdp0604-hdmi-dvi-to-dp-conversion

器件型号:TDP0604


工具/软件:

我要将 DVI 输入转换为电路板上的 DP 输出。 我进行了搜索、但找不到一种方法、除非我将 IC 与 MCU 配合使用。 起初、我认为 HDMI 有 3 个数据对+ 1 个时钟对、DP 有 4 个数据对、因此我可以使用类似 HDMI 转接驱动器的产品来创建此转换、但我错了、输入信号是 TMDS、输出应该是主链路。 因此、我不能只是说这一点。  是否有方法无需软件编程即可将 DVI/HDMI 转换为 DP?

此外、之后我将使用 DP 信号将其转换为 eDP(我需要 DP 和 eDP)。 根据我的研究、我相信 DP 到 eDP 转换是可以通过无源电路元件实现的、也许需要使用电平转换器、我是否需要有源 IC 等来实现该转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有涵盖从 HDMI 到 DP 的解决方案、因为您需要同时将 HDMI 电信号 (TMDS) 和协议转换为 DP 电信号和协议。

    DP 和 eDP 使用相同的电信号作为主链路、并且无需 IC 即可从 DP 转换为 eDP。

    谢谢

    David