This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:THVD8000EVM

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000EVM, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542589/thvd8000evm-thvd8000evm

器件型号:THVD8000EVM
主题: THVD8000 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好!

是否可以获得 THVD8000 评估板参考设计 (thvd8000evm) 的 BOM?  
特别是、我对线路上的串联电容器和功率电感器很好奇。

提前感谢、

Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    我刚刚向与您的 E2E 账户关联的电子邮件地址发送了一封电子邮件。 我发送了 BOM 和其他一些工具。 如果您因任何原因未收到我的电子邮件、请提供您希望将文件发送到的电子邮件。

    我将关闭此主题、但如果您还有其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan:)