This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:已禁用 TLK2711 故障模式

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542921/tlk2711-sp-disabled-tlk2711-failure-mode

部件号:TLK2711-SP


工具/软件:

您好:

在我们的应用中、两个 TLK2711 共用同一电源线。 两者都在仅 Tx 模式下运行、但一次仅一个(一个启用,另一个禁用)。 如果电源轨上的过压超过最大标称值 (4V、而不是 3V)、我知道启用的电路将损坏。 我们还可以预计损坏禁用的电路以及过压传播到 Tx 接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe:

     绝对最大 VDD 为 3V、因此无论器件是启用还是禁用、4V 都将损坏。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Brian